This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:ISO7760DW 故障

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1557363/iso7760-iso7760dw-failure

器件型号:ISO7760


工具/软件:

您好、

我们有一个使用 ISO7760DW 的电路、在两个电路板上、我们已经看到该器件会在电源 VCC1 短接至 GND1 的情况下出现故障。

我们的电路很简单;我们跨隔离栅转换 3.3V 逻辑信号。

输出驱动 FPGA 上的输入、输入信号主要来自 3.3V 逻辑门。 所有输入信号都以与 VCC1 相同的电源轨为基准。

我们已确认这些输入信号没有过冲或过压。

这种情况发生在两个单独的董事会上、发生在两个不同的场合。 电路板没有经过任何破坏性或应力测试、所有测试都是在工作台或 EMC 辐射发射实验室中完成的。

有什么想法可能导致此故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew S.、

    感谢您详细介绍您的初始步骤。  

    “电源 VCC1 短接至 GND1“是超出绝对最大条件时的常见故障模式。 通常情况下、这是 VCCx 引脚本身上的 EOS、例如过压或反向电源事件。 有关后续步骤、请参阅以下问题:  

    1. SYS_+3V3 电源轨由何处供电?  
    2. 电源轨是否尖峰或电源系统(例如 LDO)中是否存在元件故障?
    3. 引脚 1-8 是否连接到外部 PCB、或者此应用是否都位于同一电路板上?  

    此致、
    Andrew J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew J、

    SYS.3V3 由基于 LT3971 的 24VDC 至 3V3 降压转换器生成

    我们在启动、稳态运行和关断时测量了所有输入和电源信号。 我们没有观察到电源轨上出现任何尖峰。 更换发生故障的隔离器后、降压转换器似乎仍然可以正常工作、因此我不认为它会出现故障。

    6 个信号中的 2 个连接到外部 PCB、这些信号连接到所连接 PCB 上的下拉电阻器。 其余信号位于同一 PCB 上。

    感谢您的帮助、

    Andrew S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew S、  

    根据所提供的信息、我看不到任何固有地对隔离器造成损坏的东西。 在重复施加应力后、高压侧可能会发生一些瞬态或电源事件、从而造成损坏或故障。

    我猜到、由于电源轨上的高电容、U38 的 Vout 上的大电容器会在上电时引起很大的浪涌电流。  管理浪涌电流(修订版 A) 可能是一份有用的应用手册。 但是、我不是 U38 中使用的 IC 的专家。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、Andrew。

    24V 侧的瞬变似乎不太可能发生、这一切都发生在实验室或工作台环境中、功率应该相当干净、我们的电路板上还具有上游瞬态保护和滤波功能。

    我知道降压稳压器是一个 ADI 器件、您不会成为该器件的专家。 但这是一个相当 典型的具有软启动功能的降压稳压器、因此初始浪涌电流应该很小。 我也不希望 3V3 电源轨上出现较大的负载瞬变。

    在我们的测试中、我们未观察到 24V 或 3.3V 电压轨上出现任何瞬变

    如果您还有其他想法、请告诉我

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    请再给我们一天时间来回顾和回复。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的耐心、很抱歉耽误您的时间。

    我希望更好地了解您遇到的问题。 根据我的理解、器件似乎已损坏并导致 VCC 到 GND 短路。 这是正确的吗?

    正如 Andrew 在前一篇文章中提到的、这种类型的故障通常在高瞬态或以某种方式或形式违反绝对最大规格时发生。 为了更好地了解您的系统、您能否提供以下信息?

    1. 是否存在发生故障的特定点? 例如、 附近的开关设备、继电器或运行的大功率设备。
    2. 您能否提供还显示输入和输出连接的原理图?
    3. 您还能否提供数字隔离器的 PCB 布局图像?
    4. 最后、VCC1 和 VCC1 以及信号引脚是否有任何波形? 如果没有、您能否在数字隔离器开始失效时捕获这些波形?

    此致、
    Aaditya.