This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:ISO7763F-Q1 与 ISO7763-Q1

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1559933/iso7763-q1-iso7763f-q1-vs-iso7763-q1

器件型号:ISO7763-Q1


工具/软件:

TI 团队大家好、

您能帮助了解 ISO7763F-Q1 与 ISO7763-Q1 有何区别吗?

我找不到(快速)创建 ISO7763F-Q1 版本的器件的原因…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它指定了输入断开或断电时的默认输出状态。 请参阅数据表的第 7.4 节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    F 与非 F 版本仅在一个方面不同 — 隔离的另一侧存在无输入输出通道的默认状态。

    NonF 版本的输出状态默认为高电平、而 F 版本的输出状态默认为低电平。

    此致
    Varun