This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:ISOW1432 -

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1559772/isow1432-isow1432--

器件型号:ISOW1432


工具/软件:

尊敬的团队:
 RE#是应下拉还是高电平。我看到 DE 和 RE 都被下拉的基准之一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaya:

    感谢您的联系。

    RE/是低电平有效输入、而 AS DE 是高电平有效输入。  在半双工操作的情况下、您可以短接 DE 和 RE/、以便器件在任何给定的时间进行发送或接收。

    RE/在内部被拉至高电平、因此外部确实不需要任何上拉电阻。 您能否分享您在上面提到的参考资料的详细信息、以便我们更好地回顾?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ISOW1432:原理图审阅 。

    因此、我可以将 DE、RE 和下拉短接给 RE/单独吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaya:

    是的、当线路被拉至低电平达 RE/时、这将确保 DE 上没有悬空电压

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:
       感谢您的快速响应。