This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721DWVEVM:自供电数字隔离器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110, ISOW7721, ISOW7841, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1558638/iso7721dwvevm-self-powered-digital-isolator

器件型号:ISO7721DWVEVM
主题中讨论的其他器件:ISOW7721、ISOM8110、 ISOW7841ISOW7741

工具/软件:

您好团队:

您是否有 汽车级的任何自供电双通道数字隔离器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San:

    感谢您的联系。  

    “自供电“有点模糊、无法准确理解您的意思、因此我将为您提供以下几种选择:

    1.如果您只想给一侧供电(只有一个 VCC 或一个电源)、ISOW7721 是一个不错的选择。 该器件是一款具有集成 DC/DC 转换器的数字隔离器。 这意味着 1 侧需要供电、而 2 侧已经由内部 DC/DC 转换器供电: https://www.ti.com/product/ISOW7721

    2.如果您正在寻找输入信号为器件供电、那么使用光耦仿真器是一个很好的解决方案、例如 ISOM8110。 该器件不需要单独的电源: https://www.ti.com/product/ISOM8110

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    ADI 有一些类似 MAX22517-MAX22519 的系列用于自供电电源数字隔离器。  

    您是否有任何替换部件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    ADI 有一些类似 MAX22517-MAX22519 的系列用于自供电电源数字隔离器。  

    您是否有任何替换部件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San:

    我们没有上述器件的 8 引脚 P2P 替代产品。

    不过、您可以分析 ISOW7841、ISOW7721 和 ISOW7741、它们是相似的器件、但采用不同的封装(如其数据表中所述)、并在次级侧提供更大的功率。

    此致
    Varun