This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:您是否有关于 ISOM811x 与 LED 光耦合器相比抗噪优势的任何文档?

Guru**** 2921790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1558633/isom8110-do-you-have-any-document-which-shows-isom811x-advantage-of-noise-immunity-compare-with-led-opto-coupler

器件型号:ISOM8110


工具/软件:

大家好:

我的一位客户正在考虑使用 ISOM811x、而不是大规模生产中使用的 OPT 耦合器。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
与 LED OPT 耦合器相比、您是否有关于 ISOM811x 抗噪优势的任何文档?   

TI 说、可以在不更改板图案的情况下用光耦仿真器替代光耦合器。
但客户担心从光耦合器更换为光耦仿真器时可能会发生故障。

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、  

    感谢您向客户推广 ISOM8110。  

    与 LED OPT 耦合器相比、您是否有任何展示 ISOM811x 抗噪优势的文档?   [/报价]

    目前、我们并无公开比较。 客户测试的标准和测试级别是多少?  

    TI 说、在不更改电路板模式的情况下、可以使用光耦仿真器替换光耦合器。
    但是、客户担心从光耦合器更换为光耦仿真器时可能会发生故障。

    客户将 ISOM8110 用于什么应用? 大多数情况下、无需修改或担心、即可直接替换光耦仿真器。

    此致、
    Andrew

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    非常感谢您的答复。

    他们没有特殊的测试方式和级别。
    他们想知道过去是否有任何问题
    光耦仿真器替代光耦合器时的主要优势。

    根据你的答复、不需要任何有关的问题。
    我的理解是否正确?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    正确、切换到光耦仿真器没有问题。  

    此致、

    Andrew