This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7840:ISO7840FDWWR 证书

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1559438/iso7840-iso7840fdwwr-certificate

器件型号:ISO7840


工具/软件:

您好:

我们想使用数字隔离器 ISO7840FDWWR 来进行高达 1000V 的高压测量。

要 获得认证、我们需要 根据 IEC/EN 60112 对 ISO7840 组件进行 CTI 认证/报告。

存在哪些隔离证书?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我将这些信息发送到您的电子邮件中。

    谢谢、
    Saleem Marwat