This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:光耦合器替代产品

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1559119/iso1640-photo-coupler-replacement

器件型号:ISO1640


工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在评估使用隔离器 替代 光耦合器的情况、他们希望了解其中的差异并进行权衡

我们有应用手册吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    ISO1640 是一款 I2C 隔离器。 我不知道客户的应用是什么、光耦合器在其原理图中的用途是什么

    在评论 ISO1640 作为替换器件之前、我们需要更多有关 Photo Coupler 的 MPN 以及客户如何在其系统中使用它的背景信息。

    此致
    Varun