This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6421:CTI 和材料组

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1564817/iso6421-cti-and-material-group

器件型号:ISO6421


工具/软件:

尊敬的团队:

我可以知道 ISO642xFDWVR 的 CTI 和材料组吗?

TI.com 上的数据表未完成。

BR、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    CTI 大于 600V、材料组为 I

    谢谢、
    Saleem