This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:ISO1430 驱动器正在损坏

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1562362/iso1430-iso1430-driver-is-getting-damaged

器件型号:ISO1430


工具/软件:

您好、  

我们将 ISO1430BDWR 与隔离式电源搭配使用、在测试过程中、我们发现 RS485 上的输出电阻将变为 2 Ω。 驱动程序有点发热,对此问题的任何建议  

此致  

Aziz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aziz、  

    感谢您联系我们。 2 欧姆电阻非常接近短路、通电时会导致器件发热。  

    在我们的测试过程中、我们发现 RS485 的输出电阻将变为 2 欧姆。

    您能否提供有关如何测量 2 欧姆的更多详细信息? 我们测量的引脚是哪些、原理图上的位置是什么?  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在驱动器输出引脚 A 和 B 与接地之间测量。 我怀疑这是一款隔离收发器、如果隔离接地短路、芯片是否有可能损坏  

    此致  

    Aziz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aziz:  

    2 欧姆电阻很不寻常。 有关后续步骤、请参阅以下内容:

    1. 确认器件无法正常工作(无输出切换)。
    2. 取消为器件供电并测量引脚电阻。 还要测量 VCC 到 GND 电阻。  
    3. 使用新的 ISO1430 替换器件、然后查看电路板是否开始工作。 如果 PCB 工作正常、请拆下新器件、然后退回怀疑损坏的器件。 这将确认设备是否损坏。  

    回答“如果隔离式接地短路、芯片是否有可能损坏“:

    否、连接 GND1 和 GND2 不会损坏器件、并继续正常工作。 但是、会绕过隔离栅、1 侧和 2 侧引脚将不会隔离。  

    最佳:
    Andrew