This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:TPS3850G33QDRCRQ1

Guru**** 2650125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1562489/tps3850-q1-tps3850g33qdrcrq1

器件型号:TPS3850-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:  

如前所述、根据 Texas Instruments 建议和我们的分析、我们了解到之前选择的 IC (TPS3850G09QDRCRQ1) 不适合监控 3.3V 电压轨。 我们将其替换为 TPS3850G33QDRCRQ1 、它是否会根据我们的要求正确监控 3.3V、并防止 MCU 进入连续复位状态。 您能给我们什么建议让它发挥作用?

下面给出了监控器电路和 MCU 的连接。  MCU 为 STM32L496ZGT3。 引脚 25 与监控器复位引脚连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您提供的电路不适合与 TPS3850G33QDRCRQ1 搭配使用、因为它具有用于器件可调节阈值版本的外部电阻器。 要使用 TPS3850G33QDRCRQ1 监控 3.3V 电压、请将“+3.3V MCU“直接连接到 SENSE 引脚、并移除外部电阻分压器。 有关使用固定阈值器件的更多详细信息、请参阅数据表的第 8.2 节。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果移除连接到 SENSE 引脚的外部电阻器、并且直接向 SENSE 引脚提供 3.3 MCU、则监控器将按预期工作、而无需使 MCU 持续复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 TPS3850G33QDRCRQ1 用于监测直接连接到 SENSE 引脚的 3.3V 信号、并在电压偏离 7%典型阈值时将 RESET 输出置为有效。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的及时响应和支持