This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:拉电流/灌电流支持 ISO1228

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228, ISO1212, ISO1228EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1562862/iso1228-source-sink-support-the-iso1228

器件型号:ISO1228
主题中讨论的其他器件: ISO1212

工具/软件:

HI SIR

可能会导致 混淆

请问 iso1228 是否可以在同一板上支持供电方//sink?

我们不希望 将它们分成两个板

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    感谢您联系我们。 ISO1228 可以在不更改电路板配置的情况下支持这两种模式。 以灌电流/拉电流模式 EVM 为例 (ISO1228EVM 评估板|德州仪器 TI.com)。 但是、所有 8 个通道都需要是灌电流或拉电流(ISO1228 无法同时支持 4 个灌电流和 4 个拉电流模式通道)。  

    ISO1212 具有独立的通道并可以支持灌电流/拉电流模式。 实现多用户访问。 8 个通道需要 4 个 ISO1212 单元。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    由于旧设计使用的是双直接光耦合器、因此我们的产品可以接受拉电流/灌电流信号、并且不修改电路

    但 iso1228 需要初级侧电源、我们需要 在供电或接收模块时切换电源极性、对吧?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    ISO1228 的电源引脚在灌电流或拉电流模式(引脚 AVCC 和 AVSS)下不会改变。 这些电压将始终保持 24V 和 0V(请参阅绝对最大条件)。 但是、INx 和 LEDx 连接的方向将有效地改变。  

    ISO1228EVM(灌电流/拉电流模式 EVM)旨在处理这两种模式、而无需更改 PCB。 数据表最近更新了、以便包含灌电流/拉电流配置图(请参阅) 8.2.3 灌电流/拉电流型数字输入、了解更多详细信息 )。  

      

    “在这两种运行模式下、需要将框 2 中所示的全桥二极管整流器将 COM1 和 COM2 连接到 AVCC 和 AVSS。 当 COM2 = 24V 且 COM1 = GND 时、ISO1228 输入配置为灌入类型。 当 COM1 = 24V 且 COM2 = GND 时、ISO1228 配置为拉出模式。 每个通道需要在 LEDx 引脚上连接背对背 LED、以便在这两种模式下都有 LED 指示灯。 如果不需要 LED 指示、可以将两个背对背二极管连接到 AVSS、而不是 LED、如虚线框 1 所示。 在灌电流/拉电流隔离式数字输入配置中、ISO1228 只需框 1 和框 2 中所示的 6 个二极管。“ –8.2.3 灌电流/拉电流型数字输入

    此致、
    Andrew