This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:TUV 认证问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1563229/iso1050-tuv-certification-issue

器件型号:ISO1050


工具/软件:

您好的团队、

我的客户在其工程中使用了 ISO1050、他们需要 TUV Origin 认证文件和详细的测试结果才能通过其工厂认证。 您能为此提供帮助吗? 谢谢!

BR、

家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TI.com 上找到了 TUV 认证、但客户表示这不是最初的认证、只是一个工厂变更认证。 请帮助内部检查。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    TI.com 上的证书是最新的且更新的证书。 这就是我们提供的全部。

    我不确定客户需要哪些其他详细信息。

    谢谢、
    Saleem Marwat