This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640-Q1:请查看 ISO1640-Q1 的原理图

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1562589/iso1640-q1-please-review-the-schematic-of-iso1640-q1

器件型号:ISO1640-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 ISO1640-Q1 制作了原理图。 您能查看此原理图并提出一些改进性能的建议吗?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    原理图看起来很好 — 此处无注释。

    为了获得出色性能 — 请确保采用良好的布局,为器件引脚可靠接地的去耦电容器(GND 引脚上没有长布线)供电。

    此致
    Varun