This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:EN/FLT 引脚

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1562376/isow1412-en-flt-pin

器件型号:ISOW1412


工具/软件:

您好团队:

您能否支持我客户的问题、如下面的所示?

 EN/FLT 引脚:该端口可以用作 EN 还是 FLT? 无法用作 EN 和 FLT。

2.这个 11.2 图是否显示了作为 FLT 的使用示例?

3.如果它们用作 EN、则需要从 MCU 侧设置额外的 GPIO、这是正确的吗?

4.它们可以作为 VDD = 3.3V 与 VIO 共享吗?

5. 听说 RS485 总线侧电流超过 20mA。 如果额外的 20mA 被注入 VISOIN、是否有任何问题?  

 6.如果 EN/FLT 端口不用作 EN 或 FLT、该端口应处理什么?

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    有关 EN/FLT 引脚的详细信息、请通读数据表第 10.6.2 节、以及如何同时使用它和两者:

    问题 4:请参阅引脚说明

    [quote userid=“559039" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1562376/isow1412-en-flt-pin  我听说 RS485 总线侧电流超过 20mA。 如果额外的 20mA 被注入 VISOIN、是否有任何问题?  [/报价]

    数据表中提到的 20mA 是 VISOSUT 提供的用于除 VISOSIN 电流以外的外部负载的额外负载电流、该电流用于 RS485 功能。


    [quote userid=“559039" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1562376/isow1412-en-flt-pin  如果 EN/FLT 端口未用作 EN 或 FLT、该端口应处理什么?

    。 如果 EN 悬空、直流/直流转换器通过内部上拉电阻器启用。 。

    此致
    Varun