This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:使用 TXS0104ERGYR 作为 I²C Ω 开漏信号的电平转换器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1562695/txs0104e-using-txs0104ergyr-as-level-translator-for-i2c-open-drain-signals

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXB0104

工具/软件:

我想确认的适用性 TXS0104ERGYR 电压电平转换器、用于 I²C 应用 。 因为 I²C 需要 使用外部上拉电阻器进行开漏操作 、我想验证以下几点:

  1. TXS0104ERGYR 能否可靠处理 双向 I²C Ω 信号 (SDA 和 SCL) 在 标准模式 (100kHz) 快速模式 (400kHz)

  2. 将此器件用于时是否有任何限制或注意事项 快速+模式 (1MHz) 结果呢?

  3. 鉴于开漏要求、TI 是否建议使用 TXS0104E 而不是 TXB0104 为 I²C μ s?

  4. 有相关的特定指南 上拉电阻值 容差 在 μ I²C 系统中使用 TXS0104ERGYR 时?

  5.  I²C 的 TXB0104 怎么办? 为什么它不是首选?