This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:TXD 显性超时

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1562800/iso1050-txd-dominant-time-out

器件型号:ISO1050


工具/软件:

尊敬的团队:

客户在始终 显性模式或 隐性模式下使用 ISO1050、并且在始终显性模式下、将会出现 TXD 显性超时问题。 您有什么建议可以避免此问题吗? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、  

    ISO1050 将优先超时 (DTO) 功能集成到您所注意到的位置。 CAN 是一种总线协议、如果 CAN 转换器长时间驱动显性状态、则其他节点将无法传输。 许多 CAN 转换器(如 ISO1050)集成了 DTO 特性、从而在 TXD 持续置为有效时、CAN 总线重新变为隐性状态。 这可实现整个 CAN 总线的更稳健性能。  

    ISO1050 将转换为隐性状态是 TXD 被驱动为低电平的时间超过规格:tTXD_DTO (显性超时)= 1.2ms (min)。  

    为避免这种情况:  

    1. 计算大于第 8.3.3.1 节 TXD 显性超时 (DTO) 的最小数据速率。  
    2. 确保给定的数据包不会发送可能触发 DTO 的成功低电平位
    3. 确保 MCU 在空闲时不会将 TXD 驱动为低电平、或者如果 TXD 将为高阻态、则使用上拉电阻器连接到 VCC1  

    此致、
    Andrew