This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042DWVEVM:设计文件请求

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042DWVEVM, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1564616/iso1042dwvevm-design-file-request

器件型号:ISO1042DWVEVM
主题: ISO1042 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我想申请 ISO1042DWVEVM 板的原理图和设计文件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、  

    请让我与我的团队核实、然后返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    感谢您对 ISO1042 的耐心和兴趣。 遗憾的是、我们不会公开共享 EVM 的设计文件。 EVM 用户指南中的原理图和 BOM。 如果您 还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Andrew