This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7240C:输出电流

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC14, ISO7240C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1565891/iso7240c-output-current

器件型号:ISO7240C
Thread 中讨论的其他器件:SN74HC14、

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

您会推荐 ISO7240 等数字隔离器或 后跟 SN74HC14 的光耦合器……吗 具体取决于我的要求? 5V、1KHz 频率下的 10mA 输出电流。

如果没有、还有其他器件吗?

我可能会将 LED 用作这些输出的负载。 类似 Marl 的 508-521-04。
此外、这些输出将 用于运行状况监控或通信状态、因此如果在示波器输出或任何其他系统上进行检查、它应该具有干净的高电平和低电平输出。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO7240C 仅适用于高达 4mA 的输出电流。 光耦合器通常具有开漏输出。 (SN74HC 器件具有驱动强度、如果关于 6mA。)

    对于大多数 LED 而言、4mA 应该足够了。 如果您需要更多元件、请使用隔离器或光耦合器(或 ISOM 光耦仿真器)、后跟一个 SN74LVC1G 缓冲器。