This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721:ISO6721FQDWVRQ1

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1564827/iso6721-iso6721fqdwvrq1

器件型号:ISO6721


工具/软件:

我来自荆州沙希的 Valeo。 我们之前针对加热器项目推出了 ISO6721FQDWVRQ1 风机驱动器、并成功签署了 APSS 协议。 我们的研发部门目前对 APSS 中的“IC EMC 鉴别“单芯片测试流程感兴趣。 您能否分享您的测试方法和报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的有伟:

    感谢您的联系。 请再给我一天时间答复。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们于 7 月 23 日就 APSS 协议与 Saleem Marwat 联系。 您能否提供及时的答复? 我们需要了解具体的测试方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的有伟:  

    是否有您要查找的特定 EMC 测试? 您正在寻找 RE、RI 等吗?

    此致、
    Aaditya 五