This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:零件查询

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111, ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1566662/isousb211-part-inquiry

器件型号:ISOUSB211
Thread 中讨论的其他器件:ISOUSB111、

工具/软件:

尊敬的团队:

在我的电路板中、我希望隔离 USB 2.0 信号。 然后我拿到了这个器件 ISOUSB211DPR。 是否有任何其他 USB2.0 隔离 IC 具有 2 个输入和输出、因为我有 2 个 USB 信号要隔离。

此外、您还可以建议一个外形尺寸较小的器件型号、因为我的电路板外形小巧、用于医疗应用。

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    目前、TI 仅提供两种隔离式 USB 解决方案:ISOUSB111 和 ISOSUB211

    采用 16 引脚配置(16DW 和 16DWX 封装)的 ISOUSB111 仅支持 LS 和 FS 运行模式。

    您已经拥有的 ISOUSB211 是一款 28 引脚配置(28DP 封装)、也支持 HS 模式以及 LS 和 FS。

    您可以从上述两种器件中选择最适合您的应用的器件。

    此致
    Varun