This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:USB2.0 合规性故障

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, ISOUSB211DPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1554046/isousb211-usb2-0-compliance-failure

器件型号:ISOUSB211


工具/软件:

您好:

我们将在 连接到 iisousb211 芯片的 USB 端口的输出端运行 USB 2.0 合规性信号完整性测试。 该芯片位于 USB 集线器的下游。 测试数据显示了眼罩故障和 EOP 和同步位数量故障。

通过短接输入和输出 USB 布线绕过隔离芯片时、所有测试参数均通过测试。

为了排除我们的电路设计的其他问题、我们使用 ISOUSB211 评估板重复了此测试、并发现了完全相同的故障。

SYNC 位的故障始终是 27 位、而不是 32 位、EOP 宽度为 3.2 位、而不是 7.5 至 8.5 位。

我们使用 RIGOL 提供的示波器和 USB 合规性测试软件。

请建议如何解决此问题。

谢谢、
Shtiij

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    感谢您联系并提供详细的意见。 下面有几个问题和意见:

    1. 您能否分享测试系统的粗略方框图 — 这将帮助我们查看连接的器件总数和连接顺序。   
    2. 您能否移除上游的集线器并仅使用 ISOUSB211 检查眼图
    3. 这也可能是一个错误触发的问题、因为眼图中间的平坦水平零线对我来说毫无意义。
      1. RIGOL 软件套件是我们从未做过的事情,所以不确定要使用哪些设置。
    4. 您能否检查 EVM 上的器件和器件是否带有 X 标记的首字母缩写?
      1. 需要确保您拥有 ISOUSB211 的最新发布器件。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    1.这是系统的方框图。 共有 3 个 USBC 端口通过隔离器芯片连接、1 个 USB-A 端口首先连接到集线器。 在 USB A 连接器上获取的眼图正常、没有数据包结束或同步位计数失败。  在运行合规性测试时、除被测端口外、所有端口均未连接。 USB 集线器和隔离器芯片共用同一个 PCB。 它首先通电、然后连接到运行 HSETT 的主机 PC

    2、原始帖子中的第三个眼图是在没有中心的情况下拍摄的。 该测试用例将评估板直接连接到运行 xHSETT 的主机 PC。

    3.可能是这样,然而,我们只看到这种情况发生在 ISOUSB211 芯片上。 直接在主机 PC 和 USB 集线器的 USB 端口上测量眼图不会出现任何问题。  它们都通过了,看起来像原始帖子中显示的第二个眼图。

    4.器件标识为 ISOUSB211。 还有另一个字符串:26ACP3T 和 G4。 评估板是 ISOUSB211DPEVM、并在其上标记了 INT133A。

    谢谢、
    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    感谢您提供详细信息。 我们根据输入 2 向前推进、如下所示:  

    原始帖子中的第三个眼图是在没有集线器的情况下拍摄的。 该测试用例将评估板直接连接到运行 xHSETT 的主机 PC。

    因此、这项声明说、ISOUSB211 EVM 在使用 PC 和 USB-C 测试装置进行独立测试时、眼图不在示波器范围内。

    基于上述观察结果的问题:

    1. 如何将 EVM 下行侧的 USB A 端口连接到 USB-C 测试装置
      1. 您能分享测试装置的图片吗?
    2. 使用的测试装置是否符合 USB2.0?
      1. 有关测试装置的详细信息将在此处提供更多帮助。
    3. EVM 上行侧(USB-B 端口)连接到的主机 PC 端口 — 您能否在 PC 中验证端口是 USB2.0 还是 USB3.0。

    ISOUSB211 通过了 USB2.0 主机以及符合 USB2.0 HS 标准的测试装置的 USB2.0 合规性眼图测试。 图 6-1 下的数据表中明确提到了这一点、相应的结果如图 5-3 所示。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    1. 评估板的输出与 USB-C 转 USB-A 无源转换器连接,如下图所示。

    2.测试装置如下所示。 它只将 DP 和 SN 线路细分至 SMA 连接器

    3.评估板通过 USB 2.0 Type-A 转 Type-B 电缆连接到 PC。 主机 PC 上的 USB 端口支持 USB3.0、但这不应影响合规性。 我使用相同的 Type-A 转 Type-C 无源转换器和测试装置直接测试了主机 PC USB 端口;它通过了合规性测试 、没有任何问题。

    谢谢、

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    感谢您提供详细信息。 让我询问一下我的团队中的一些 USB 专家,让我回到你的星期一, 8 月 25 日。

    请问是否有 Mendaera Inc、US 与 TI 签署了 NDA?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    谢谢您的支持! 我们尚未与 TI 签署 NDA。 具体步骤/流程是什么? 是否有联系点?

    谢谢、

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    我不确定、您可能需要联系 TI.com 上的客户支持中心

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    我想跟进这个问题。 最终解决了吗?

    如果没有、我们可以通过您注册的电子邮件进行通信吗?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我们仍在努力签署 NDA。 在此之前、我们会通过注册的电子邮件进行通信。

    谢谢、
    ***  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    请等待星期五通过注册电子邮件与您联系。

    暂时关闭此主题

    此致
    Varun