This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6763-Q1:申请.TSM 文件[ TINA-TI SPICE 模型]

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6763-Q1, TINA-TI, ISO7763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1563339/iso6763-q1-requesting-tsm-file-tina--ti-spice-model

器件型号:ISO6763-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TIISO7763-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我想在 TINA-TI 软件中对数字隔离器 IC [ISO6763-Q1]进行仿真、但我无法找到 TINA-TI SPICE 模型(.TSM 文件或支持的 TINA 文件)、您能否提供这些文件来运行 TINA 仿真。

 

此致、

Laxman Chinthala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:

    请再给我一天时间来研究这个问题。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:

    感谢您的耐心

    所请求的器件不提供 PSPICE 瞬态模型。 不过、我们确实有 ISO7763-Q1 模型、这是一个非常相似的器件。 这些器件之间的主要区别在于数据速率能力。 除此之外、行为应该类似: https://www.ti.com/product/ISO7763-Q1#design-development

    此致、
    Aaditya 五