This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6762-Q1:要求精确的势垒电容值–ISO6762-Q1 数字隔离器

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1565818/iso6762-q1-request-for-precise-barrier-capacitance-value-iso6762-q1-digital-isolator

器件型号:ISO7762-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用  ISO6762F-Q1 数字隔离器  高压应用中使用  对隔离栅进行精确建模  很重要。 数据表提到了  输入到输出栅电容  约为  1 个 pF 但对于我们的仿真、我们需要  确切值或典型值。

谢谢、此致
Vishwa Balaji S


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwa:

    感谢您的联系。  

    CIO=1pF 是此规范的典型值。 请考虑典型值为 1pF。

    此致、
    Aaditya 五