This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:iso1430 无法传输信号

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1566097/iso1430-iso1430-cannot-be-able-to-transmit-the-signal

器件型号:ISO1430


工具/软件:

我正在使用 ISO1430。 DE 引脚显示始终为高电平。 不发送数据。

您能向我解释一下发射、接收类别吗  1430.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DE 和 RE 引脚是否需要短接。 正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cryiac、  

    DE 和/RE 是器件的输入、不需要短接即可使器件正常工作。 ISO1430 具有 DE(驱动器使能)和/RE(接收器使能)。

    仅需使 DE 启用“高电平“、ISO1430 即可在 A 和 B 引脚上发送差分信号。 只要启用了 DE(并且没有其他收发器尝试驱动总线)、A/B 对就会在 D 引脚上传输信号。  

    当/RE 为低电平时、ISO1430 的 R 引脚将输出总线的状态。  

    此致、
    Andrew