This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:寻找 ISO CAN 解决方案来支持设计条件

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1567027/iso1042-looking-for-iso-can-solution-to-support-the-design-condition

器件型号:ISO1042
主题: ISO7742 中讨论的其他部分

工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助为以下条件推荐 ISO CAN 解决方案。 如果我们没有、请分享关闭项并列出我们无法支持的项目。

谢谢。

  1. 支持 (CAN) 唤醒模式 (ISO 11898-2)
  2. 支持 (CAN) 局部联网 (ISO 11898-6)
  3. 绝缘电压 1000 V rms
  4. 支持 CAN FD
  5. 支持电池短路和 GND 短路

他们对下面的应用有一些特殊要求。

此致、

Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    感谢您的提问。 ISO1042 将是我们目前拥有的最好的隔离式 CAN FD 器件、可以支持以下条件。

    1. 绝缘电压 1000 V rms
    2. 支持 CAN FD
    3. 支持电池短路和 GND 短路 (直流总线故障+/–70V)

    局部联网和唤醒功能需要使用 ISO7742 等数字隔离器和非隔离式收发器分别实现隔离。  

    客户对传播延迟的问题见数据表。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的分享。 我们还找到了一个应用手册“SLLA554",“,该、该应用手册与我们的需求非常接近。

    SLLA554 的解决方案是否适合该应用程序?

    此致、

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben、  

    很棒的发现! 是的、本应用手册是您要查找的内容。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Andrew