This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8710:输入信号压摆率

Guru**** 2974740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1567065/isom8710-input-signal-slew-rate

器件型号:ISOM8710


工具/软件:

您好的团队、

我的客户想知道此 IC 如何响应慢速输入信号。 如果输入压摆率非常低、输出是否可能会发生抖动?
或者、输入电流迟滞是否会阻止输出抖动? 我的客户想知道输入信号是否有最小压摆率要求。

此致
Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohashi-San、  

    感谢您联系我们。 输入迟滞应防止输出抖动、并且没有最小压摆率要求。 迟滞规格本质上会创建上限阈值和下限阈值。 只要输入变化不超过 0.26mA 跨越另一个区域、输入就不会切换输出。  

     具有 迟滞功能的比较器参考设计文档中包含了一些有用的图像、用于显示迟滞的影响。  

    此致、
    Andrew