This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:ISO1228:设计查询

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110, ISO1228, ISO7740, ISO1640, ISOM8610, ISO6760-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1565931/iso1228-iso1228-design-query

器件型号:ISO1228
主题中讨论的其他器件: ISO7740、 ISO1640、ISOM8110、 ISOM8610、ISO6760-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我要设计一张卡、需要使用隔离器来通过数字 IO 和单线信号进行隔离

您能提供相应的器件型号吗?

对于 DAC 的输出、我还需要一个隔离放大器或隔离器、这些隔离放大器或隔离器需要通过磁隔离实现*/- 4KV 隔离

您能为我的应用提供器件型号吗

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abishek、  

    本主题中提到了许多不同类型的隔离。 请参阅下面的我的评论、如果需要进一步的意见、请跟进。

    • 隔离式放大器 和数字输出(固态继电器)可由 TI 的其他小组提供支持。 请点击靠近您的应用的产品规格、并使用标题中的器件名称创建新主题、他们可以帮助查找符合您的应用要求的器件。  
    • TI 的 隔离式数字输入有几个选项、但是、ISO1228 是功能非常丰富的选项、支持 8 通道 24V 数字输入、集成了 SPI 输出和故障检测。
    • 如果无法使用数字隔离器(如 ISO7740)、ISO1640 可充当双向集电极开路隔离器、并工作来隔离您的 1 线信号。  
    • 如果需要、ISOM8110 将是光耦合器的直接替代产品。  
    • ISOM8610 还可能还能够根据要求支持数字输出。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    对于数字 IO、我可以使用器件  ISO6540-Q1 (4 通道)或  ISO6760-Q1(6 通道)。 共有 9 个数字输入和 12 个数字输出信号作为数字 IO 进行隔离。 此外、我还有一个单线信号、这是一个也需要隔离的信号。  

    例如、如果我使用上述器件型号中提到的两个 6 通道隔离器、我可以使用其中的两个隔离器来隔离我的 12 个输出信号。

    同样、如果我将两个 6 通道隔离器用于我的 9 个数字输入信号、3 个通道都是空闲的、这些未使用的通道是否需要进行任何端接、

    我还可以将未使用信号的相同 IC 用于单线信号。 是否会导致单线信号出现问题。

    如果无法实现、您可以推荐使用单通道隔离器来隔离我的单线信号。

     

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abishek、  

    感谢您的澄清。  

    对于数字 IO、我可以使用  ISO6540-Q1 (4 通道)或  ISO6760-Q1(6 通道)器件。

    是的、数字隔离器可用于隔离应用中的逻辑信号。 数字隔离器不需要端接、因为这种通信在同一 PCB 上。  

    我不熟悉单线物理层。 然而、从我在线看到的情况来看、它看起来像是一个集电极开路的双向协议。 如果确实如此、则双向功能和集电极开路式输出需要 ISO1640。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的答复。

    是否有任何 10 通道或 12 通道数字隔离器、因此我可以使用单个 IC、而不是使用两个 IC 进行输入和输出。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、  

    目前、6 通道数字隔离是支持的最大通道数。

    此致、
    Andrew