This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:有源器件?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1565201/isom8110-active-parts

器件型号:ISOM8110


工具/软件:

此器件是否需要任何有效器件? 似乎只需要无源器件。  

该器件是线性器件吗? 如果没有、TI 是否可用作线性 光耦仿真器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、  

    该器件仅需要无源器件(用于限制电流的电阻器)。 与传统光耦合器相比、该器件在使用寿命和温度范围内具有平坦的 CTR。   使用光耦仿真器升级 photoMOS、SSR 和推挽式、图腾柱或晶体管输出光耦合器(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以它是线性的、对吧?

    在数据表的这个图像中、它用作稳压器。 如何将其用作电压检测器? Ic 是否与检测到的电压成正比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、  

    CTR 是线性的。 输出电流将使用公式 IC = IF * CTR 线性调整。 只需一个简单的电阻即可检测电压并产生比例电流。   

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “只需一个简单的电阻器即可“

    R1、RIN 还是 Rpullup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、  

    抱歉、我想我误解了您的问题。  

    我的意思是、ISOM8110 只需要一个输入电阻器和一个上拉电阻器即可自行工作。 下图是一个很好的示例 (Cin 和 CL 是可选的。  

    是否像数据表典型应用中那样将 ISOM8110 用于隔离型反激式控制器?   

    此致、
    Andrew