This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762-Q1:输出 Pk — 额定电流和放大器;负载驱动能力。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1566514/iso6762-q1-output-pk---current-ratings-load-driving-capability

器件型号:ISO7762-Q1


工具/软件:

我正在使用  ISO6762F-Q1  数字隔离器、需要澄清以下几点:

  1. 峰值输出电流额定值

    • 数据表指定 IOH =–4mA 和 IOL =+4mA。
    • 这些值为  峰值电流额定值? 如果没有、请指定峰值电流额定值?
  2. 负载驱动能力

    • ISO6762F-Q1 能否驱动 100 Ω、100pF 电容器。
    • 如果没有、建议如何驱动此类负载?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwa:

    请多给我一天时间来回顾和答复。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwa:

    感谢您的联系、感谢您的耐心。

     如您所述、数据表规格指定高电平和低电平输出电流 IOH =–4mA 且 IOL =+4mA。 在建议的工作条件下、上述规格适用。 这意味着、如果输出侧的 VCC 为 5V、则 IOH 和 IOL 分别为–4mA。  

    绝对最大规格指定了器件可以支持的最大输出电流范围的 IO =–15mA 至 15mA 范围。 但需要注意的是、器件的寿命主要在建议运行条件下得到保证。

    要计算系统所需的输出电流、您可以使用已连接元件的阻抗以及系统 VCC、并以此方式计算电流。 如果电流大于器件安全支持的电流(最高建议运行)、则可以串联使用缓冲器来驱动更高的输出电流。

    此致、
    Aaditya 五