This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6762:VCC2 侧电源为 0V 时 VCC1 侧输出的行为

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1570360/iso6762-behavior-of-the-vcc1-side-output-when-the-vcc2-side-power-supply-is-at-0-v

器件型号:ISO6762


工具/软件:

你(们)好

我对 ISO6762 有疑问。
如果 VCC2 电源为 0V、VCC1 侧的输出会发生什么情况?
如果我上拉 VCC1 侧输出、它会变为高电平还是保持低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka-San、  
    感谢您的联系。  

    如果 VCC2 电源为 0V、VCC1 侧的输出会发生什么情况?

    如果 VCC2 断电且 VCC1 通电、VCC1 侧的输出通道将显示默认状态。  

    【常见问题解答】没有输入信号的数字隔离器的逻辑状态是什么? -隔离论坛 — 隔离- TI E2E 支持论坛

    如果我上拉 VCC1 侧输出、它会变为高电平还是保持低电平?

    假设 VCC1 仍处于通电状态、则该状态仍将与隔离器的输出状态(这是默认状态)相匹配。

    如果 VCC1 和 VCC2 都断电、输出状态将不确定。 考虑到这一点、如果 VCC1 和 VCC2 都断电时输出引脚有上拉电阻、则上拉后的信号将为高电平。  

    此致、
    Sara