This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:EN/FLT 引脚

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1570572/ucc33420-en-flt-pin

器件型号:UCC33420


工具/软件:

尊敬的团队:

我对 EN/FLT 引脚的规格有疑问。 IEN 显示最大电流为 10uA。  

我想这并不是指此输入可以承受的最大电流、而是指用作 FLT 引脚时的最大输出电流。  

是这样吗?

好极了
Khai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khai、

    该规格  规定、当使能引脚 上拉至 5V 时、消耗的电流为 10uA。 这样做的原因有两个方面。 首先、它使用少量电流、因为它是输入引脚;其次、有一个弱内部下拉电阻器 、这 也会消耗少量电 流。

    此致、

    Carter