This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1644:ISO1644 OUTA OUTB 配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1570169/iso1644-iso1644-outa-outb-configuration

器件型号:ISO1644


工具/软件:

您好、先生、

在 ISO1644 数据表中、SDA 和 SCL 引脚为开漏输出。但我想知道其他输出 (OUTA、OUTB) 也是开漏输出吗?

提前感谢您的支持
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Semith、

    OUTA/B 是具有 CMOS 输出缓冲器而非开漏的 GPIO。

    此致
    Varun