This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:ISO7721DR 标识 issuse

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1569947/iso7721-iso7721dr-marking-issuse

器件型号:ISO7721


工具/软件:

尊敬的先生

我们想询问 ISO7721DR 的标识  

我们收到两种格式的标记,是正常吗?

谢谢!

生产日期代码 2531

生产日期代码 2317  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您的联系。

    器件顶部的标记存在差异、因为器件的封装地点不同。 由于两种器件的组装地点不同、因此顶部标识也不同。 仅为了确认、除了顶部标记外、器件没有其他差异。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Aaditya

    感谢您的帮助!