This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6720:在 WL1273LYFVR 中冶炼厂 CID002158 和 CID002513 的使用

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1569873/iso6720-usage-of-smelters-cid002158-and-cid002513-in-wl1273lyfvr

器件型号:ISO6720


工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我希望此消息能帮您找到答案。

我不确定这是否是正确的联系点、但我找不到替代方案、因此我在这里与您联系。

8 月 29 日、以下冶炼厂的 RMAP 合规状态被撤销:

  • CID002158  –云南城丰有色金属有限公司–锡
  • CID002513  湖南狮竹源有色金属有限公司郴州钨制品分公司–钨

为此、我们目前正在根据供应商提交的 CMRT 调查这些冶炼厂的使用状态。

在查看贵公司提供的 CMRT 中的冶炼厂名单后、我们发现已报告上述冶炼厂。

因此、我们想确认这些冶炼厂目前是否用于供应给我们的产品、特别是  WL1273LYFVR

Murata 器件型号 TI 器件型号
EPH6646AC002 WL1273LYFVR

  • 如果相关产品不再使用冶炼厂:
    请重新提交 CMRT、并将相关冶炼厂从冶炼厂名单中移除。

  • 如果冶炼厂仍在使用中:
    如果您能分享有关这些冶炼厂未来使用政策的信息(例如,考虑改用其他来源,或请求您的供应商从供应链中移除这些冶炼厂)、我们将不胜感激。

对此造成的不便、我们深表歉意、并衷心感谢您的理解与合作。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirata、

    感谢您的联系。

    您提到的 TI 器件 (WL1273LYFVR) 似乎已停产、TI.com 网站上未提及这款产品。 我鼓励联系 TI 客户支持中心、看看他们是否能提供您需要的信息: 客户支持中心| TI.com

    此致、
    Aaditya 五