This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:在 ISO3082 中、RO 引脚上未接收数据

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1568160/iso3082-data-not-receive-at-ro-pin-in-iso3082

部件号:ISO3082


工具/软件:

我们在一个应用中使用 ISO3082、我们尚未接收到任何数据、并且在 ISO3082 中获得了 FAIL RO 引脚、即使我们使用 SM712 二极管进行外部保护也是如此。 请帮助获得解决方案。

此致

达门德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Dharmendra、

    感谢您联系我们。 我知道 ISO3082 的 R 引脚(逻辑电平接收器引脚)可能在您的应用中出现故障。 这是正确的吗?  

    • 请描述如何识别故障。 故障是间歇性故障还是持续故障? 引脚“停止“是否为低电平?  
    • 请包含 ISO3082 的原理图捕获图、其中显示了二极管的连接方式、
    • 请提供显示器件输入和输出的波形。 在示波器屏幕截图中包含 D、R、A 和 B 引脚。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我知道 ISO3082 的 R 引脚(逻辑电平接收器引脚)可能在您的应用中出现故障。 这是正确的吗?  

     -是的。

    请描述如何识别故障。 故障是间歇性故障还是持续故障? 引脚“停止“是否为低电平?  

    -卡通信在运行 1 个月后失败,我检查卡 RO 针高。

    请包含 ISO3082 的原理图捕获图、其中显示了二极管的连接方式、

    -其中 AVDD - 5V、VCC (485)- 5V

    请提供显示器件输入和输出的波形。 在示波器屏幕截图中包含 D、R、A 和 B 引脚。  

    -针脚 A 和针脚 B 处的波形

    - R 引脚处的波形

    ...

    此致、

    达门德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -针脚 A 和针脚 B 处的波形

    - R 引脚处的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmendra、

    感谢您提供更多详细信息。 原理图符合预期。 R 引脚仅在 RE/为低电平或“0"时“时启用。 在测量 R 时 GPIO4 是否驱动“0"?“?  

    -安德鲁