This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:ISOW1432

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1568185/isow1432-isow1432

器件型号:ISOW1432


工具/软件:

我想选择数据速率为 10Mbps 或更高的隔离式 RS422 芯片。 因此不需要单独的隔离式电源。 ISOW1432 似乎是合适的选择。 但是、前端电路板上仅保留了两个 IO 引脚、分别用于控制 R 和 D。 RE 和 DE 准备直接连接到固定电压电平。 但我今天在一个论坛上看到,这种连接方法可能会导致芯片过热,当没有外部通信。 我想知道是否还有其他方法可以改善这种情况? 或者、您还可以推荐其他型号吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    感谢您的联系。

    由于驱动器会驱动外部负载、因此 DE 始终处于高电平肯定会导致无通信期间的电流消耗过多。 即使是 ISOW1432 数据表电源电流数字也表示相同。  

    我的一个建议是短接 RE 和 DE、并根据发送和接收操作对其进行切换。

    除此之外,我对你没有任何进一步的建议。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这已经成为半双工工作模式、而我们期望它处于全双工模式。 如果我们根据设计连接 DE 和/RE 以使它们始终处于启用状态、那么在没有外部通信时芯片是否会过热并损坏? 添加散热器件可以改善这种情况吗? 我是否可以添加另一个控制引脚来控制 EN/FLT? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    直到达到损坏点时、我才看到器件过热。

    但是、请务必告诉我、您的 VDD 和 VISOOUT 要求是什么。 以及最高工作温度呢?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电路板可在 0 至 50 度的环境中运行、VDD 为 3.3V、VISOOUT 为 0V、IO 电压为 1.8V。 我们预期无需外部电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    使用 RE/DE 配置运行 ISOW1432 的温度范围绝对安全。

    根据你的最后一个答复、我有一个不同的问题--你的意思是什么  

    [报价 userid=“671428" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1568185/isow1432-isow1432/6038726 ] VISOOUT 为 0V、IO 电压为 1.8V。 我们期望不需要外部电源。

    当 VDD(引脚 9)=3.3V 时、VISOOUT(引脚 12)将为 3.3V、VISOOUT(引脚 12)需要短接至 VISOIN(引脚 16)、否则 ISOW1432 将无法正常工作。 不用担心 VIO 为 1.8V。

    在设计系统之前、请仔细阅读数据表。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为可能有一些误解。 我的意思是、连接器上的 Vout 电压不需要输出或输入。 客户只需连接 TX+/-和 RX+/-。 我大致绘制了一个简单的应用示意图。 请您看看、告诉我在 0 - 50 度的环境中运行时是否存在过热等风险? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我已经澄清了在 0 到 50 度以上的操作 — 这是安全的继续。

    方框图也很好、但 返回接地连接应连接到 GISOIN 和 GISOOUT。

    有关详细连接信息、请参阅数据表布局图并严格遵循这些布局图、您也可以参考 ISOW1432 EVM 作为参考设计。

    此致
    Varun