This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:回流焊周期的最大数量

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1568079/isow1412-maximum-number-of-reflow-cycles

器件型号:ISOW1412


工具/软件:

尊敬的团队:

您能告诉我们  ISOW1412DFMR (SOIC PKG) 的最大回流焊周期数吗?

此致、

Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    数据表中的 MSL 等级/峰值回流焊温度称为 3-260C-168 HR。

    现在根据应用报告:  MSL 等级和回流焊曲线(修订版 A)、IC 封装根据 J-STD-020 进行分类并承受三个回流焊循环(请参阅第 5 节)

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Varun:

    感谢您如此礼貌地回答。

    它是非常有帮助的。

    此致、

    Yuto