This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760-Q1:ISO6760 低频数字隔离器的功率预算模型请求和澄清、理想情况下为 25kHz 和 400kHz

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1569317/iso6760-q1-request-for-power-budgeting-model-and-clarification-for-iso6760-digital-isolator-at-low-frequencies-ideally-for-25khz-and-400khz

器件型号:ISO6760-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO6760

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在进行的功率预算分析  ISO6760 数字隔离器  栅极驱动器应用中的电流消耗。 我有一些技术问题、希望得到您的指导或访问任何内部计算模型或应用手册。

应用环境:

  • 不同应用  一个 ISO6760  支持能力  4 个 PWM 信号  在中  正向
  • 中使用了另一个 ISO6760  反向对齐  支持能力  4 个 APWM 信号  在中  反向
  • PWM 频率:  25kHz
  • APWM 频率:  400kHz

电源预算方法:

我们的总功率估算如下:

power_total = Power_static + Power_dynamic

  • POWER_STATIC :基于数据表中的直流电源电流。
  • POWER_DYNAMIC :估计使用:
Idynamic=CL×V×f

其中:

  • CL=15pF (根据数据表)
  • V = 5V
  • f=信号 频率

这将得出:

  • I_DYNAMIC≈7.5µA  对于所有 PWM 通道、频率为 25kHz
  • I_DYNAMIC≈120µA  适用于所有 400kHz 的 APWM 通道

不过、  数据表提到的内容

  • 总电源电流 :~7mA(主要)、~5.9mA(次要) 1Mbps (电源电流 AC @ Vcc = 5V)

这就引出了几个问题:


问题:

  1. 您能否分享 TI 的内部功率预算模型或计算表  对于 ISO6760、该器件在 25kHz 和 400kHz 等较低频率下的功耗是多少?

  2. 为什么在“特性“下、数据表中的总电源电流((7mA 初级、<xmt-block1>5.9mA</xmt-block> 次级)与5.9mA与数据表中提到的每通道电流不匹配 (1.6mA× 6 = 9.6mA)?

  3. 您能否验证或提供典型的计算值  适用于:

    • 25kHz 和 400kHz 时为 I_dynamic 和 Power_dynamic
    • 每个调整中一个 ISO6760 的总功耗、即 25kHz 频率 和 400kHz 频率
  4. 电源电流—交流 热阻抗相对应 静态电流(静态-非开关)与动态开关电流或仅动态开关电流之和。

我附上了 I_DYNAMIC 计算的屏幕截图、以供参考。

期待您的见解、验证我们的功率预算并确保安全的热裕度和电源设计裕度。

此致、
Vishwa Balaji S


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwa:

    感谢您的联系。 请允许我在额外的一天内回顾并提供反馈。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此后已经过了几天、我想检查是否有任何更新、或者是否需要我这边的其他信息来协助做出响应。

    期待您的见解、帮助我们验证功率预算并确保设计裕度安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwa:

    感谢您的耐心、很抱歉耽误您的时间。

    为了清楚地了解电流消耗规格、这些规格是从器件测量得出的、因此是测量数据。 在估算电流消耗方面、由于测量了数据、因此计算电流消耗的方法并不简单。 请参见下图:

    ICC1 和 ICC2 的直流规格如图所示。 当数据速率为 1Mbps 时、25kHz 或 400kHz 时的电流消耗也将低于 ICC、如下图所示:

    [报价 userid=“668308" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1569317/iso6760-q1-request-for-power-budgeting-model-and-clarification-for-iso6760-digital-isolator-at-low-frequencies-ideally-for-25khz-and-400khz
    • 反向对齐时使用 ISO6760  确定 APWM 信号?

    [/报价]

    您能解释一下这是什么意思吗?

    电源电流—交流 热阻抗相对应 静态电流(静态-非开关)与动态开关电流或仅动态开关电流之和。 [/报价]

    不是。 如前所述、ICCx 规格是在指定条件下的实际测量值、而不是计算值。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答和见解。 我们目前正在评估您分享的信息、并将其与我们的项目要求保持一致。

    在我们仔细查看完所有内容后、我们会回复您的后续问题或说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwa:

    好的。 如果您有任何问题、请告知我们。

    此致、
    Aaditya.