This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:适用于 ISO7763FQDBQRQ1 的单片或非单片

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1571572/iso7763-q1-monolithic-or-non-monolithic-for-iso7763fqdbqrq1

器件型号:ISO7763-Q1


工具/软件:

您好的团队、

您可以告诉我是否成功  ISO7763FQDBQRQ1 是否为单片器件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tommy:
    ISO7763FQDBQRQ1 是 多芯片模块 (MCM)、具有 2 个芯片、由一定的绝缘距离隔开、并通过键合线进行电气连接、从而提供高压电隔离。 因此 、它是非单片的。
    此致、
    Aaditya 五