This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741-Q1:VCC2 下降时的输出行为

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1570544/iso6741-q1-output-behavior-when-vcc2-drops

器件型号:ISO6741-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户对 ISO6741-Q1(非 F 版本)有疑问:当 VCC1=5V、VCC2 下降时、OUTA 的行为会是什么? 例如、VCC1=5V、INA=0、VCC2 从 5V 降至 0V。

根据数据表、当 1.89V<VCC2 < 2.25V、1.05V <VCC1 < 1.71V 时、OUTA 不确定。 但是除此之外、电压范围又怎么样呢? 谢谢。

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高灰、  

    感谢您的联系。

    [引用 userid=“569705" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1570544/iso6741-q1-output-behavior-when-vcc2-drops ]根据数据表、当 1.89V<VCC2 < 2.25V、1.05V <VCC1 < 1.71V 时、OUTA 不确定。 但是除此之外、电压范围又怎么样呢? 谢谢。

    当 VCC2 低于 1.89V 且 VCC1 低于 1.05V 时、整个器件将断电。 如果器件断电、OUTA 保持不确定。 当 VCC2 高于 2.25V 和 VCC1 且高于 1.71V 时、OUTA 将处于默认状态。 当 VCC2 从 5V 降至 0V 时、OUTA 将不确定。 更多有关 VCC1 上电或断电时输出状态的信息、请参阅数据表中的第 7.4 节。 另请检查器件上电时电源电压范围的建议运行条件。  

    此致、  
    Sara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara:

    感谢您的及时答复。 如果 VCC1 始终为 5V、则 VCC2 会从 5V 降至 0V。 根据我的理解、当 2.25V<VCC2<5V 时、OUTA 将遵循 INA。 当 1.89V<VCC2 < 2.25V 时、OUTA 为不确定。 当 1.71V <VCC2 <1.89V 时、OUTA 将遵循 INA。  当 VCC2 <1.71V 时、OUTA 将不确定。 如果有任何问题、请纠正我。 谢谢!

    此致

    灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Grey、

    感谢您的答复。 您的理解是正确的。 如果您想了解详情或有任何其他问题、请告知我。  

    - Sara