This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8111-Q1:确保光耦合器运行可靠性和耐用性的评估方法

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8111, ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1571214/isom8111-q1-evaluation-method-for-ensuring-reliability-of-photocoupler-operation-and-durability

器件型号:ISOM8111-Q1
主题中讨论的其他器件:ISOM8111、 ISOM8110

工具/软件:

请参阅下面当前使用的电路。

为确保光耦合器的操作可靠性和耐用性、请确定您认为验证和回复所需的项目。

(请提供有关验证,评估方法等所需项目的具体详情) 

*以下电路中的 Vin 电压由外部开关输入提供。

*如果您需要其他信息来验证您的请求,请告诉我。 








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hyun、  

    感谢您联系我们。 两个原理图的拓扑看起来都很好。 为了进行验证、我建议采用以下参数进行设计:

    1. VF — 为了确保二极管导通,请确保超过 VF (max) 以正确偏置二极管仿真
    2. 如果 — 同样地,请确保 IF,(min) 设置在 700uA 以上,大多数行业应用使用 IF > 1mA 作为利润率。  
    3. IC — 将 ISOM8111 设计为饱和模式、以获得出色的开关性能、因为光耦仿真器将用作驱动晶体管的开关。  
      1. 饱和模式是 IC_max << CTR *if 时的值。 其中 IC_max 是由 R106 上拉电阻器设置的电流限制。   

    根据需要跟进更多问题。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、该电路没有测试评估标准。

    我想询问任何推荐的评估方法来确定评估标准。

    Ex1) 要检查光耦合器的耐用性、应重复输入开关打开/关闭操作多少次?

    Ex2) 检查光耦合器的耐用性、应在何种温度条件下测试开关的打开/关闭操作等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hyun、  

    简而言之、只要不超过绝对最大条件、并且器件在到达/安装到 PCB 时即视为就绪、TI 就会保证数据表的性能。 欢迎您对系统进行其他质量检查。  

    该器件的额定运行电压范围为–55°C 至 125°C。 因此、请选择最符合应用要求的温度。 该器件还无需进行切换以证明可靠性、因为 TI 的测试涵盖了这一点。 如果需要、您可以使用 1kHz 信号来验证操作。

    TI 进行了大量质量检查、以确保我们器件的可靠性。 此外、请记住、ISOM8110 是光耦仿真器。 这意味着、没有光电二极管、而是使用 TI 可靠的数字隔离技术、复制(仿真)相同的行为来匹配传统光耦合器。 器件不会由于 LED 老化而在整个生命周期内出现性能下降。  (+)【常见问题解答】光耦仿真器相较于光耦合器有哪些优势?

    此致、
    Andrew