This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760:适用于医疗应用的数字隔离器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1573146/iso6760-digital-isolators-for-medical-application

器件型号:ISO6760


工具/软件:

尊敬的团队:

我正在寻找适用于医疗应用的 4 至 8 通道数字 I/O 隔离器。 我目前已入围 ISO6760、但不符合医疗级要求。 您能否推荐适合医疗用途的替代隔离器?

谢谢、

Shifali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shifali:

    为什么您认为 ISO6760 不符合医疗级要求? 请通过以下网址查看 ISO6760 的 CSA 证书:

    https://www.ti.com/lit/pdf/szzq210。

    它表明、该器件符合 IEC 60601-1 对 高达 250Vrms 的 2 MOPP(2 种患者保护方法)的要求。

    3.对于 CSA 60601-1:14 和 IEC60601-1 Ed.3+A1 for 2 MOPP for 250Vrms、设备符合第 8.5.5.1、8.8.2、8.8.3x1.6、8.9.3.2、8.9.3.4 条、 8.9.1.15、8.9.1.7。 风险管理流程不适用于这些条款。

    谢谢、
    Saleem