This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:如何确保符合 EN62368-1 的 1000V peak 工作电压?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1573056/iso7763-q1-how-to-ensure-1000vpeak-working-voltage-according-to-en62368-1

器件型号:ISO7763-Q1
主题:ISO7763 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的:

我正在使用的器件 ISO7763 在包含 1000Vdc 储能系统中提供安全绝缘的器件。
以确保完全符合 EN 62368-1 隔离标准中、我想澄清几个关于绝缘等级的要点。

首先、我努力完全了解 ISO776x 数据表中指定的工作电压之间的差异:

  • Viowm = 2121Vpk 根据 EN 60747-17 / VDE 0884-17—这似乎代表器件支持的最大工作电压、可在污染等级 1 条件下实现。

  • 800Vrms 工作电压 根据 CSA 认证 (EN 62368-1、污染等级 2、材料组 I)。

  • 600Vrms 工作电压 , TÜV T Ü V 认证 (EN 62368-1)。 您能否解释一下为什么该值与 CSA 认证不同?

根据 EN 62368-1、需要以下绝缘距离:

  • 2.54 mm 空气间隙、

  • PCB 上的爬电距离小于 20mm(增强型绝缘,1000Vrms 工作电压、污染等级 2、材料组 III、EN 62368-1 表 17)、

  • SO16W 封装上的爬电距离为 10mm(增强型绝缘,1000Vrms 工作电压、污染等级 2、材料组 I、EN 62368-1 表 17)。

在这个阶段、我意识到 SO16W 封装不足以满足 1000VDC 的要求  污染等级 2 下的安全要求、符合 EN 62368-1。 800 Vrms(≈800 Vdc)似乎是上限。

  • 对于此类用例、是否有任何推荐的解决方案?

  • 是否可以通过应用保形涂层(营养化)将污染等级降低到 1?

限制为的 20 伏峰值电压 800 V 直流

  • SO16W 封装上的引脚间距离约为 8mm、足以满足 800Vrms(材料组 I)条件。

  • PCB 爬电距离不应超过 16mm。为了实现这一点、我计划在 SO16W 下方添加一个 3mm 宽的插槽。

但是、由于 SO16W 非常靠近 PCB 表面、我担心封装和电路板之间积聚灰尘可能会有效地“缩短“爬电路径 — 这意味着我所在材料组约为 5mm 时可以避开材料组 III 的 5mm、这可能会降低工作电压能力。

您能否提供有关在 EN 62368-1 下实现 800Vrms 兼容工作电压的最佳实践建议?

  • 是否建议使用具有更高 CTI 材料的 PCB?

  • 或者是否应该在 SO16W 封装下方使用更宽的插槽(例如 8mm)?

非常感谢您的帮助和技术指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    关于 600Vrms 的 TUV 工作电压、报告中有一个拼写错误。 我将与 TUV 一起解决这个问题。

    关于您对 1000Vdc 工作电压的要求、需要咨询认证机构、他们是否接受相当于 1000Vrms 或 1000Vpk (~707Vrms) 的电压。 从我们的器件角度来看、1000Vrms 的隔离栅 比 1000Vdc 严格得多。  

    由于我不知道您的特定应用环境(污染等级 2 或 3,灰尘情况等)、因此我不能推荐 PCB 材料/更宽的插槽等特定策略

    谢谢、
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleem MARWAT:

    感谢您的答复。 我想我现在已经很好地了解了应如何在芯片级别解释 EN62368-1 标准。

    不幸的是、我在一家非常小的公司工作、无法访问认证机构。 因此、我需要收集大量信息、以便了解可以和不可以采取哪些措施来确保板级安全。

    我的解决方案是:

    • 并将污染等级降低至 1。 目前、我不知道这是否可行、也不知道如何实现。

    • 使用爬电距离较高的元件时、可能还有光耦合器。 这意味着每个通道使用一个芯片、与 ISO6673 解决方案相比、芯片体积大、价格昂贵且功耗低得多。

    • 可以使用两级架构(一级用于基本绝缘,一级用于辅助绝缘)

    此致、
    Aur é lien Plantn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aur é lien Plantin:

    您可以查看器件或 PCB 的保形涂层以达到污染等级 1。

    谢谢、
    Saleem