This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8111:最小初级电压?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1572920/isom8111-minimum-primary-voltage

器件型号:ISOM8111
主题中讨论的其他器件:ISOM8710

工具/软件:

将触发输出 100%变为高电平的最小输入电压是多少?

它是否依赖于 CTR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、  

    ISOM8710 旨在用于逻辑输出。 如果使用 ISOM811x、则需要考虑更多的设计注意事项。 输入阈值由设置  如果* CTR >> IC_max 、其中 IC_max 是受上拉电阻限制的集电极电流。 ISOM811x 的最小正向电流为 700uA、建议使用高于此范围(至少是 1mA) 的)的设计来增加裕度。

    更高的 CTR 值将有助于缩短开关时间。  

    (+)【常见问题解答】ISOM8110:如何设计 ISOM8110 以使开关应用实现出色的计时性能?

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THX。  哪款光耦仿真器的电流要求最低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、  

    ISOM811x 是电流要求最低的光耦仿真器。