This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:不驱动变压器

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1573168/sn6501-does-not-drive-transformer

器件型号:SN6501


工具/软件:

您好 TI、

我遇到了多个 SN6501 变压器驱动器的问题。

下面是原理图、

变压器驱动器不会切换 D1 或 D2。

我已将示波器接地连接到 5V、将 CH1 连接到 D1、将 CH2 连接到 D2。 我仅在通电和断电期间看到开关。

我用相同的结果替换了三次 SN6501。

我已经尝试使用变压器 (T201)、但没有变压器、每个都具有相同的结果、即仅在通电和断电期间进行开关。

我已经尝试了不同的 C201 值。 (1uF、10uF 和 0.1uF) 无变化。

有没有人知道为什么 SN6501 不起作用?

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将此电路放置在试验电路板上、问题不是电路。 我从 OSHPark 收到了三块有缺陷的板。 多个过孔不连接到接地平面。

    谢谢、

    Allan