This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:请求 ISOW7842DWE SPICE 模型进行辐射发射仿真

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1574455/isow7842-request-for-spice-model-of-isow7842dwe-for-radiated-emission-simulation

部件号:ISOW7842


工具/软件:

我们目前正在开发一款包含的设计 ISOW7842DWE 数字隔离器、我们正在尝试对其进行仿真 辐射发射性能 满足我们对 PCB 布局的要求。

同时我们可以访问 IBIS 模型 ,它没有提供我们的电磁辐射分析所需的详细程度。 我们请求一个 Spice 模型 集成变压器。

您能告诉我们、是否有适用于此器件的 SPICE 模型、或者是否有任何推荐的辐射发射仿真替代方案?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriram、

    感谢您的联系。

    目前、我们没有适用于 ISOW784xDWE 的 SPICE 模型。  

    对于可以在 TI 外部的任何工具中实施的辐射发射仿真、我们没有任何建议。

    我们现在只能分享 ISOW784x 具有最终发射结果证明和有助于实现较低发射的 PCB 布局建议。 有关该信息的最佳整合文档是此 TI 应用手册 — 采用 ISOW7841 集成式信号和电源隔离器的低排放设计(修订版 C)


    另外、如果辐射发射对于您的设计来说确实是一个重要的规格、我们建议使用新一代 ISOW 器件、即具有出色发射性能的 ISOW774x - ISOW7742 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    ISOW774x 的辐射发射性能应用手册 — 如何通过 ISOW7741 满足 CISPR 32 辐射发射限值 

    希望这对您的电路板设计和满足最终辐射发射目标有帮助。

    此致
    Varun