This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111DWXEVM:是否可以隔离集线器

Guru**** 2977770 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1572622/isousb111dwxevm-is-it-possible-to-isolate-hub

器件型号:ISOUSB111DWXEVM
Thread 中讨论的其他器件:ISOUSB111

工具/软件:

尊敬的团队:

我们开发了具有四个隔离式 USB 下行端口(用于低速和全速器件)的定制电路板。 我们的解决方案是 PHY USB (Microchip 的 USB3315) 连接到 USB 隔离器 (ISOUSB111)、并连接到集线器 USB (Microchip 的 USB2534)

但是、我们的解决方案无法与隔离器配合使用(将鼠标设备(低速设备)连接到重新发送的集线器、连接存储设备(全速设备),它可以正常工作)。

此外、当 PHY USB 在不带隔离器的情况下连接到集线器时、它可与鼠标或存储设备配合使用。

是否可以在主机 (PHY USB) 和集线器 USB 之间连接 ISOUSB111 以低速和全速工作? 是否有任何需要检查的配置?

此致

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guerineau、  

    感谢您联系我们。 ISOUSB111 应该能够 以低速和全速连接主机 USB 和集线器 USB。 请允许我们再过一天来查看其他设备并返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    感谢您的联系。

    是的、ISOUSB111 可以很好地在主机和集线器/外设之间使用。

    显示所有下游集线器连接以及主机和外设器件的方框图有助于理解系统以供我们进行调试。 您能提供这一点吗?

    我想预先说明的一点是、ISOUSB111 在 USB2.0 七层连接中使用 2 个集线器预算。 了解这些信息 — 请确保整个层不超过 7 层、包括主机和外设。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢您的答复。

    下面的框图描述了我们的系统:

    注:PHY USB 还用于启用隔离式 5V 和 3V3

    当设备全速运行时、链路正确。 当设备处于低速时、链路不正确、并且重新发送集线器。

    此致

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    感谢您的意见。 它确实有助于更好地了解系统:

    查看顶层的方框图、我看不到为什么 ISOUSB111 不应该在这里工作的任何原因,并且基于您初始陈述中的一项陈述 — 它实际上有效(对于 FS 存储设备)

    因此、它肯定不是在这里受到影响的 ISOUSB111 基本功能。 这看起来更像是一个系统级问题

    请检查为 ISOUSB111 右侧和 HUB+Peripheral Device(鼠标/存储设备)供电的集线器侧的功率预算 — 鼠标可能会获取该存储设备更大的电流,并且可能会导致电压下降,这就是通过 POR 使集线器复位的方式:

    将鼠标设备(低速设备)连接至其重新发送的集线器

    ISOUSB111 无法使用 D+/D-复位集线器、因此该问题独立于 ISOUSB 器件。

    除了这一点、我没有任何其他输入可以提供。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varum:

    感谢您的答复。

    已验证集线器侧的电源管理是否正确

    同时、我将 ISOUSB111 替换为等效元件(USB 线路上的 ADUM4160 +串行电阻器) 它按预期运行。

    这两个组件之间没有太大的区别,只是 ADUM4160 的速度由 HW 固定。

    您是否知道为什么这可以与另一个组件一起使用?

    此致

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    感谢您对 ADUM4160 的详细信息和意见。  

    您能分享 ISOSUSB111 的原理图和 PCB 布局以供我们审阅吗?

    问题 — 使用 ISOUSB11 时、USB 线路上的串联电阻值是多少?  

    此外、请分享该器件的放大图片、其中器件顶部显示了批号/器件名称

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varum:

    感谢您的答复。

    我无法分享您的原理图和布局。 不过、USB 信号干净、电源稳定。

    我们不会在 USB 线路上使用带有 ISOUSB 的串联电阻((ISOUSB 已经在 28Ω 和<xmt-block1> 44Ω</xmt-block> 之间有了该电阻?)。 44Ω。 对于 ADUM4160、我们在两侧添加 24Ω 电阻器。

    在器件顶部:
    ISOU111
    27t G4
    APE4
    此致
    Damien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    感谢串联电阻的更新。 我了解不共享原理图和布局背后的机密性、因此您可以查看原理图连接和布局、同时使用 ISOUSB111 EVM 作为参考吗? 并提及差异(如果有)。

    我们需要一张器件顶部的实际图片、来提取我们调查此器件来源所需的信息。 您能提供这一点吗?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varum:

    我们检查了 ISOUSB111 EVM 原理图、发现连接没有差异。 布局明显不同、但我们没有看到任何差异来解释为什么它不起作用。

    下图显示了我们的设备:

    此致
    Damien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    感谢您确认原理图是相同的 ISOUSB111 EVM、是的布局更改不会影响太大、但电源去耦电容器位置可能是一个因素、但我相信您已经按照数据表中的布局指南进行了处理。

    在您正在使用的设备上、您是何时订购这些设备的? - 让我们私下讨论一下这一点。

    此致
    Varun