This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:SDAx 和 SCLx 引脚

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1574036/iso1640-sdax-and-sclx-pins

器件型号:ISO1640


工具/软件:

大家好!


我对 ISO1640 有一个疑问。

SDAx 和 SCLx 引脚是否具有内置下拉电阻器?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    根据我的理解、SDAx 和 SCLx 引脚上没有下拉电阻器。

    我的原因是、下拉电阻器会形成一个电阻分压器以及外部上拉电阻器、从而可以将 SDA/SCL 引脚上的总线电压从 VCCx 降至较低的值。

    此致
    Varun