This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:PMP11282:需要支持:需要支持–PMP11282 修订版 A 参考设计存在问题

Guru**** 2814245 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1565175/ucc25600-pmp11282-support-required-support-required-issue-with-pmp11282-rev-a-reference-design

部件号:UCC25600
主题:PMP11282 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我负责设计参考  PMP11282 修订版 A 、在上实现  PMP11064 修订版 B  PCB。 我目前在使用 LLC IC 时遇到问题  UCC25600D 、它在启动时没有正确调节。

为了进行测试、我将施加的输入电压为  80–90 VAC、50 Hz
LLC 半桥谐振转换器的设计适用于  24V 稳压输出 、但我观察到输出最初上升到  32 VDC  然后逐渐简化回  24 VDC 。 在此阶段、仅连接输出电容器、不施加负载。

  • 蓝色信号:  输出电压 (~375 VDC)

  • 黄色信号:  输出电压(最初为 32V、逐渐降至 24V)

您能否确认稳定调节所需的最低负载是多少? 此外、请您提供如何解决此问题的指导、我将不胜感激。

请查找随附的原理图和 DSO 波形照片以供参考。

此致、
Anand Matta

e2e.ti.com/.../400-Watt-Half-Bridge-LLC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    反馈似乎没有正确调整。

    请允许我花一些时间来研究这个参考设计。

    同时,您能否确认,您是否 实施了相同的参考设计或任何修改?

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    是的、我目前使用的是相同的参考设计。
    在测试期间、我观察到 LLC 在高达 3.6A 的负载下调节电压为 20.14V。 超过此点后、器件会停止调节、输出电压降至 3.5V 左右

    您能指导我如何解决这个问题吗?

    此致、
    Anand Matta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    很抱歉耽误你的时间。

    您能否请检查当输出电压下降时是否出现 GD1 和 GD2 脉冲。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ma'am:

    请查找随附的 DSO 屏幕截图、以用于以下场景:

    1. 20V 时的输出、带负载  –观察到的工作频率:  162kHz
    2. 32V 时的输出、无负载  –观察到的工作频率:  344 kHz
    3. 6V 时的输出、带负载  –观察到  低侧 MOSFET 未进行开关

    在每种情况下、我都测量了变压器初级绕组电流以及高侧和低侧 MOSFET 的开关波形。

    交流输入电流:~0.3A(使用钳位表在桥式整流器之前测量)

    直流输出电流:~1.4A @ 20V(使用钳位表测量)

     

    请查看随附的结果、并就可能的原因或后续步骤提供建议。

    请查找随附的 review.e2e.ti.com/.../TI-Reference.pdf 原理图

    输出反馈环路似乎遵循 III 型补偿器设计;但是、我注意到了 与 2700 pF 电容器并联的 21.5kΩ 电阻器 是其他元件。

    您能否分享极点和零点频率的计算、以及相应的反馈分量值 ( R515、C100、C529、C530、R534、 R526 )?
    请找到随附的屏幕截图以供参考。

    另外、您能否澄清一下的目的 均流控制 —它的目的是什么 并行运行 恒流 (CC) 模式 过流关断

    此致、
    Anand Matta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    请问您的应用、如果您的功率级别为 400W、 我建议您查看 UCC25661x(半桥 LLC 控制器)器件。

    请告诉我您对此有任何疑问。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ma'am:

    我想尝试将此控制器用于航空电子设备中的电源应用。
    最初、我计划完成 400W 版本的原型、之后将其扩展至 900W 至 1kW。

    此致、
    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    在上述应用中、您可以使用 UCC25661x、它将支持 400W 和 1kW 功率级别。 此外、它还改进了控制技术和保护功能。

    UCC25661

    e2e.ti.com/.../ucc25661.pdf

    上述数据表的新修订版尚未在网站上发布、您可以使用随附的数据表。

    此致、

    亚米尼。