This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5500EVM:ISO5500 是否有可供客户使用的重新分配的 SPICE 模型?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5851, ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1573070/iso5500evm-iso5500-has-a-realted-spice-model-available-for-customers-or-not

器件型号:ISO5500EVM
主题中讨论的其他器件:ISO5451、ISO5851

工具/软件:

1、ISO500 栅极驱动 IC 似乎已经过时、不确定 ISO5500 是否有适合客户的 SPICE 模型?

2、如果 ISO5500 本身没有相关的 SPICE 模型,不确定是否有等效器件号可以替代这个过时的 ISO5500 器件?

3、如果是的话?  不确定推荐的等效器件型号是否具有相关的 SPICE 模型?

谢谢、期待在您方便的时候收到您的反馈。

Yenwu lo

e2e.ti.com/.../ISO5500.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FYI、上面随附了 ISO5500 相关数据表、谢谢。 Yenwu lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yenwu、

    遗憾的是、我们没有 ISO5500 的任何 SPICE 模型。 我建议您看一下 ISO5451。 它与 ISO5500 相当相似。

    以下 是指向 产品页面的链接。

    ISO5451 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Muiz Ishola。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Muiz、好的一天、先生、  

    不确定是否适合询问您为何选择这两个部件来更换原装 ISO5500?

    您专门挑选这两款器件的原因有哪些??  

    还有一些其他器件、如 ISO5451、ISO5851 等。不确定是否有理由不选择这些器件来替换 ISO5500?  

    感谢您、期待在方便时收到您的答复。  

    Yenwu lo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yenwu、  

    对不起、我之前发布多个线程时混合了回复。  我注意到错误并相应地编辑了我的回复、但 似乎您在我完成更正之前就回复了。

    此致、

    Muiz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Muiz、您能解释一下为什么在方便的情况下选择这两个器件吗?

    Yenwu lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Muiz、不确定 ISO5500 的最大灌电流是否为 2.5A?  

    您能找到一个最大值相似的等效 TI 栅极驱动器吗 输出 2.5A 作为具有 SPICE 模型的 ISO5500 器件?

    谢谢你。  

    Yenwu lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yenwu、

    是的、回答正确。 ISO5500 的最大灌电流/拉电流为 2.5A。

    遗憾的是、TI 目前没有峰值灌电流/拉电流为 2.5A 的栅极驱动器。 您是否想分享您为什么特别想要这款车型?

    此致、

    Muiz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Muiz、我们有一个使用 ISO5500 作为栅极驱动器 IC 失败的单元、它发现该 ISO5500 在单元中发生故障、导致单元发生故障、在我们在故障单元中更换 ISO5500 后、该单元工作正常、

    因此、我们希望获得 IS5500 SPICE 模型进行仿真、以便了解 ISO5500 的行为在我们的应用过程中是否正常、不确定 TI 是否能够生成相关的 SPICE 模型或找到具有 SPICE 模型的类似栅极驱动 IC(如果可能)?  

    谢谢你。  

    Yenwu lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yenwu、

    遗憾的是、由于 ISO5500 已停产、我们不再提供 SPICE 模型。 即使我们有参数、也不能完全表示运行条件、例如寄生效应、瞬变或布局效应、这些因素会影响器件行为。

    在没有 Spice 模型的情况下、如果您可以提供原理图以及以下答案、我可以尝试帮助您调试系统:

    • 问题描述

    • 发出系统状况(Vbus,功率级别,负载电流,系统温度等)

    • 发出栅极驱动器条件((VCC /<xmt-block1> VDD</xmt-block> /<xmt-block2> VEE</xmt-block>,开关频率,栅极驱动器温度等)</s> VDD VEE
    • 是否执行了 ABA 交换? 结果?

    • 是否可以始终如一地重现此问题?

    • 在多少个单元/板上出现问题?

    • 在问题开始出现之前、系统中是否有任何更改? (例如,新的电源开关,不同的无源器件等…)

    此致、

    Muiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Muiz、我想我们可以在没有 SPICE 模型的情况下找出问题、使用 SPICE 模型只是为了确认我们的想法。

    我对此没有更多的问题。 请帮助关闭此案例。  

    谢谢你。  

    Yenwu lo